y

Batterisystemer er ved at blive en integreret del af fremtidens energiløsninger

Batterilagringssystemet (BESS) er hurtigt ved at blive en integreret del af vedvarende energi. Mens fokus for nogle år siden primært var på at opbygge produktionskapacitet, er det i dag skiftet over mod at skabe balance i energisystemet og sikre afkast på investeringen. Valg af kabler og teknisk viden spiller også en væsentlig rolle for et projekts rentabilitet.

jul 09, 2026 - 11:21 AM

Ifølge Raigo Viltrop, produktchef for byggesegmentet hos Prysmian Baltics, er målet med BESS at udjævne energiforbruget og skabe overskud. "I løbet af de sidste fem år er batteripriserne faldet markant, og i dag giver det ikke længere mening udelukkende at opføre sol- eller vindmølleparker; en velfungerende batteribank skal gå hånd i hånd med dem. BESS gør det muligt at lagre overskydende energi og udnytte den på et tidspunkt, hvor værdien er højere, hvilket gør hele energisystemet mere stabilt og effektivt."

Dette bekræftes af Andero Hännikäinen, salgschef for industrisegmentet hos Prysmian Group Baltics AS, der mener, at det ikke længere er økonomisk rentabelt blot at opbygge produktionskapacitet. "Under de nuværende markedsforhold og nationale tiltag er det ofte ikke rentabelt at opføre en solcellepark. Når elprisen er negativ i spidsbelastningstider, skal producenten betale ekstra. Løsningen er et batterianlæg, der gør det muligt at lagre energi og anvende den, når prisen er økonomisk rentabel.“

BESS er en del af en bredere energiinfrastruktur, der omfatter både produktion og lagring samt nettilslutninger. Prysmian tilbyder omfattende løsninger i denne værdikæde, fra lavspænding til højspænding. Viltrop understreger vigtigheden af en systematisk tilgang: "Vi har hele det produktsortiment, der er nødvendigt for at forbinde batteriparker med vind- og solparker samt elnet. Dette omfatter lav-, mellem- og højspændingskabler samt alt nødvendigt tilbehør, fra muffer til fastgørelseselementer."

Ifølge ham er omkostningseffektivitet meget vigtig i projekter, og han fremhæver brugen af aluminiumskabler som en mulighed. "Hvis systemet tillader det, kan der anvendes aluminiumskabler i stedet for kobberkabler, hvilket gør projektet betydeligt billigere. Dette giver bygherren betydelige besparelser, samtidig med at pålideligheden opretholdes.

Der er også forskellige nuancer forbundet med kabeltilslutning, som ikke altid tages i betragtning. For eksempel anvendes der ofte solcellekabler, der overholder EN 50618-standarden, mellem inverteren og batterierne, men i praksis er dette ikke altid nødvendigt. I stedet kan der anvendes teknisk egnede alternativer, såsom NSGAFÖU- eller RZ1-K-finstrengede kobberkabler, som er billigere, men stadig meget fleksible og velegnede til montering i trange rum. Det skal også bemærkes, at de maksimalt tilladte spændinger for kabler er højere for jævnstrøm end for vekselstrøm.”

Hännikäinen og Viltrop påpeger, at Prysmian ikke blot begrænser sig til at levere produkter, da det er vigtigt at inddrage virksomheden allerede i den tidlige projekteringsfase for at undgå problemer senere hen. "Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken: Ved at rådføre sig med os om kabelløsninger helt fra starten kan man vælge de optimale løsninger og gennemtænke alle komponenter lige fra kabler til fastgørelser og tilslutninger. Resultatet er et omfattende og pålideligt system, der undgår unødvendige udgifter som følge af manglende ekspertise.”

Ud over klassiske kabelløsninger tilbyder Prysmian intelligente overvågnings- og styringsværktøjer. EOSS (Electrical and Optical Sensing Solutions) gør det muligt at overvåge kabelnetværk i realtid og opdage potentielle fejl på et tidligt stadie. Bærbare enheder, såsom PRY-CAM Portable, hjælper med hurtigt at vurdere isoleringens tilstand og forhindre uventede udfald. Til brug i anlægsfasen findes Alesea-aktivstyringssystemet, som muliggør sporing i realtid af placering, brug, miljøforhold og lagerbeholdning af kabeltromler, hvilket bidrager til at optimere arbejdsprocesserne og reducere tab. Hvis der f.eks. er mange kabler på byggepladsen, giver Alesea et overblik over, hvornår der skal leveres flere, og hvornår tomme tromler skal fjernes. På denne måde kan fremskridtet på byggepladsen overvåges operationelt, og udnyttelsen af byggepladsens lagerområde kan optimeres.

Der kan ikke ske nogen energiomstilling uden bæredygtighed

BESS-teknologier og udviklingen af vedvarende energi er uløseligt forbundet med bæredygtighedsmål, men de anvendte løsningers miljøpåvirkning er lige så vigtig. Prysmian betragter bæredygtighed som en strategisk søjle og integrerer den i både produktudvikling og den daglige drift. Virksomheden anvender genanvendte materialer i mange af sine løsninger, herunder plast, aluminium og kobber, og udvikler løbende nye teknologier, der reducerer energisystemernes miljøaftryk.

"Innovation og bæredygtighed er vores to strategiske søjler og en integreret del af vores DNA," siger Viltrop. "For Prysmian betyder bæredygtighed et engagement over for fremtidige generationer, og med dette formål for øje udvikles der løbende nye designs, materialer og processer. Disse innovationer understøtter energiomstillingen, reducerer løsningernes miljøpåvirkning og muliggør renere og mere effektive energisystemer."

Prysmian’s erfaring og omfattende løsninger hjælper designere og udviklere med at skabe optimerede, pålidelige og bæredygtige energiløsninger samt strømline opførelsen af BESS-anlæg. Et tidligt samarbejde og et bevidst valg af tekniske løsninger er afgørende faktorer, der bestemmer både et projekts økonomiske succes og dets bidrag til et fremtidssikret energisystem.

Valget af kabler til BESS-løsninger kan findes HER.