Red-cable-slider

Alliander vælger P-Laser til eldistribution

Rammekontrakt om levering af lav- og mellemsændingskabler

forsyning, p-laser   -   feb 23, 2015 - 12:00 AM

Prysmian Group har underskrevet en rammekontrakter om levering af lav- og mellemspænding kabler til Alliander, en hollandsk elforsyningsvirksomhed, for perioden februar 2012 til februar 2015 med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år. Prysmian og Alliander har et langt leverandør-kundeforhold, vedrørende samarbejde om at finde innovative og bedre løsninger til at distribuerer elektricitet og gas.

Begge virksomheder begyndte at undersøge og diskutere mulige anvendelser for P-Laser kabler tilbage i 2008, da det første P-Laser-kabel blev installeret i hollandske PD's Network. Denne vellykkede erfaringer blev efterfulgt af et andet anlæg i 2009 og Prysmian indviede en dedikeret P-Laser produktionslinjen på sin Delft fabrikken i 2011. I 2013 besluttede Alliander at udpege P-Laser kabel som sin standard, og det blev aftalt at påbegynde levering af 50% af mængden af ​​den 1-core 20kV 1x630 Al-kabel. I begyndelsen af ​​2014 leverede Prysmian også ca. 7 km 3-leder kabel 20kV 3s240. I november 2014 blev Alliander også enige om at skifte til P-Laser isolering for alle hurtigt kørende kabler, der involverer anslået årlig produktion på:

20kV 1x630 Al - årlig volumen ca.. 180 km
20kV 3x240 Al - årlig volumen ca.. 60 km
10kV 3x240 Al - årlig volumen ca.. 100 km

Som et resultat af dette vellykkede partnerskab, er Alliander nu Prysmians anden kunde, der har indført P-Laser-kabel for hele sit distributionsnet og den første DSO der have indført dette innovative kabelsystem i Holland.

Blandt fordelene ved P-Laser-teknologi er, at det reducerer produktets miljøpåvirkning (på grund af den termoplastiske genvindelig af alle kablets komponenter) og tillader fuldstændig eliminering af den tværbindende og deraf afgasningsfaser typisk for XLPE eller HEPR isoleret kabel. Det betyder at P-Laser produktionsprocessen kan drage fordel af "nul-gas teknologi", der reducerer CO2-udledningen fra produktionen og har en kabel livscyklus med omkring 1 ton / km kabel. 

Desuden er P-Laser i stand til at operere ved højere temperaturer end traditionelle tværbundne kabler. I en verden med stigende efterspørgsel efter energi, nu genereret fra vind, sol eller hydroelektriske kilder, ligesom i Holland - er P-Laser løsningen.

Lawrence Lamballais, kommerciel direktør for Utilities og Industri, siger: "Prysmian har tilbudt Alliander en løsning, der har hjulpet dem til at sænke ikke kun de samlede ejeromkostninger, men også CO2-udledningen og dermed opererer mere bæredygtigt i overensstemmelse med Allianders miljømål. Innovation, kundeorientering og miljømæssig bæredygtighed har vist sig at være vigtige succesfaktorer i at fuldføre denne installation. "

Prysmian Group er nu forpligtet til at forbedre P-Lasers ydeevne til Alliander, ved at udvikle en udvidelse af produktsortimentet op til 50kV og introducerer denne løsning til andre forsyningsselskaber.